Frage:
Eine häufige Anwendung der C-Schiene ist die Schiebetür. Für diese Anwendung fehlt aber ein Teil, ein Schiebetürgleiter für die Führung der Tür am Boden.

Antwort:
Die Rolle 8 PA ist eine mögliche Lösung für den geschilderten Anwendungsfall. Sie taucht in die Führungsnut ein und ist dank des Abrollens auf dem Profil auch sehr verschleiß- und reibungsarm.

 

Frage: Welche Kraft ist aufzuwenden?
Die Frage betrifft die Reibkräfte der item Lagereinheiten 8D10, respektive 8D14.
Der Schlitten soll auf 4 Rollen mit einer Belastung von insgesamt 100kg laufen.
Die Frage ist folgende: Wie gross ist die benötigte Kraft, um die Reibung überwinden zu können, so dass sich der Schlitten zu bewegen anfängt?

Antwort:
Die Belastung der Schlitten spielt bei der Betrachtung der Reibung nur eine sehr untergeordnete Rolle!
Das hängt damit zusammen, dass die Rollreibung (also der Reibkraftanteil, der sich infolge einer rollenden Bewegung unter Druckbelastung ergibt), im Vergleich zu Haft- und Gleitreibung klein ist und in unseren Berechnungen vernachlässigt werden kann.
Wichtig bei der Verschiebung eines Schlittens sind die Andruckkräfte der Abstreiffilze sowie die Haftreibung der Schmierstoffe bei der Bewegung aus der Ruhelage. Die Werte dazu findet man für einen Standardschlitten im Katalog auf der Seite 431.
Wird ein mit 100 kg Drucklast belasteter Schlitten verschoben, so ist außer den angegeben Reibkräften noch die Kraft der trägen Masse zu überwinden. Diese errechnet sich aus dem Newton´schen Gesetz zu F = m x a, also dem Produkt aus Masse (hier: 100 kg) und Beschleunigung. Je größer diese sein soll, umso höher wird die dafür aufzuwendende Kraft sein. Allerdings hat das nichts mit Reibung zu tun, sondern allein mit der Dynamik der Bewegung.
Für eine gleichförmige Fahrbewegung (d.h. beschleunigungsfreie Konstantfahrt ohne Veränderung der Geschwindigkeit) wird dann nur noch die genannte Reibungskraft der Linearschlitten aufzubringen sein (bei gnädiger Vernachlässigung des Luftwiderstandes...).

 

Noch Fragen?
Haben Sie darüber hinaus noch weitere Fragen zu unseren Produkten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertriebspartner oder schreiben Sie eine E-Mail an: info@item24.com

 

  • Die Einsatzmöglichkeiten unserer Produkte sowie Tipps und Tricks für die Praxis vermitteln wir gern in unseren kostenlosen Schulungen