Spezialverschluss trifft auf smarte Fördertechnik

In der Produktion von KM Packaging GmbH erfolgt der Transport von Bauteilen und Produkten automatisiert. Fördertechnik von item sorgt dabei für effiziente Prozesse und reibungslose Abläufe. Ein gutes Beispiel dafür ist die Rundtaktmontage: In diesem automatisierten Produktionsprozess wird ein spezieller Verschluss hergestellt.

Das Projekt im Überblick

item Komponenten und Lösungen

✓ Rollenbahn
✓ item Treppen/Podeste System
✓ integrierte Kabelkanäle und Dichtnuten
✓ Maschinenkabine aus Profilen XMS
✓ item Förderbandsystem

Branche

✓ Tubenindustrie
✓ Pharma
✓ Lebensmittel
✓ Kosmetik

Vorteile

✓ Funktionales Design
✓ Anpassbar bei Layoutveränderungen
✓ Alle Komponenten von einem Hersteller
✓ Einfache Montage durch Nutgeometrie
✓ Schutz vor äußeren Einflüssen

Deckel drauf: Reibungslose Abläufe dank item Fördertechnik

Wir benötigen Ihre Zustimmung, um hier Videos anzuzeigen! Wir benutzen Drittanbietersoftware, um Ihnen an dieser Stelle Videos präsentieren zu können. Mit Klick auf “Akzeptieren” stimmen Sie der Datenverarbeitung durch YouTube zu.

Verpackungsspezialist KM Packaging

KM Packaging produziert jährlich mehr als 6,5 Milliarden Teile im Spritzgussverfahren: Tuben- und Flaschenverschlüsse, Kanülen, Tiegeldeckel sowie kundenspezifische Verpackungen. Ob bei namhaften Kunden in der Tubenindustrie oder bei großen Markenherstellern in der Kosmetik- und Pharmaindustrie – die Produkte von KM Packaging finden weltweit Anerkennung. Mit knapp 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an sechs Standorten in Deutschland, Österreich, Polen und den USA ist das Unternehmen international gut aufgestellt. So begegnet der Spezialist für Verschlusslösungen den Herausforderungen der Branche mit innovativen und zuverlässigen Lösungen. KM Packaging setzt seit Jahrzehnten auf item Komponenten. Jetzt hat das Unternehmen auch die item Fördertechnik für sich entdeckt.

Die Herausforderung

Für den Standort Karlsruhe suchte KM Packaging eine Lösung zur Herstellung eines 3-teiligen Applikators für Hautcremes. Eine große Herausforderung sind dabei die Vorgaben der Food and Drug Administration (FDA). Damit keine Partikel von Anlagen oder Werkzeugen auf die Produkte gelangen, muss höchste Sauberkeit gewährleistet sein. Die Idee: eine automatisierte Produktion und ein automatisierter Transport mittels Förderbändern. Um die Sauberkeit zu gewährleisten, findet die Produktion in einer geschlossenen Maschinenkabine statt. An die Förderbänder stellte das Unternehmen hohe Anforderungen: Sie sollten langlebig, zuverlässig und robust sein. Eine schnelle und einfache Montage war ebenfalls gefragt. Zusätzlich sollte die Anlage anpassbar sein. So kann flexibel auf unterschiedliche Anforderungen reagiert werden.

Eine maßgeschneiderte Lösung

Um allen Anforderungen gerecht zu werden, setzte das Unternehmen auf eine Rundmontageanlage mit geschlossenem Kartonförderbandsystem. Dabei kommen Doppelzahnriemenförderer und Gurtförderer in unterschiedlichen Längen und Breiten zum Einsatz. Auf dieser Anlage wird ein Spezialverschluss aus drei Teilen gefertigt: einer Kanüle, einem Gewindering und einer Verschlusskappe. An der ersten Station wird die Kanüle eingesetzt. Danach dreht sich der Tisch gegen den Uhrzeigersinn: Der Gewindering wird aufgelegt und verpresst. Nach einer Prüfung schraubt ein Roboter die Verschlusskappe auf. Die erfolgreich montierten Teile werden zu einer Befüllstation transportiert. Nach der manuellen Befüllung produziert die Maschine in 45 Minuten fertige Verschlüsse, bevor wieder nachgefüllt werden muss. Über das item Treppen-/Podeste System wird der Behälter mit neuen Teilen bestückt.

„Der item Systembaukasten macht es uns besonders leicht, auch nach Inbetriebnahme beispielsweise noch Sensoren zu ergänzen. Schnell sind solche Bauteile in der Systemnut verschraubt, statt sie wie bei herkömmlichen Systemen umständlich montieren zu müssen."

–  Tobias Vowinkel, Technische Leitung/Formenbau bei KM Packaging

Mehr zum Thema Fördertechnik

Virtuelle Fabrik

Entdecken Sie item in virtueller Umgebung

Besuchen Sie unseren interaktiven Online-Rundgang und erleben Sie, wie Sie item in Ihrem Unternehmen einsetzen können.

item Fördertechnik

Entdecken Sie Komponenten und Anwendungen

Ob automatisierter oder manueller Materialfluss – item Fördertechnik ist Ihre optimale Basis. Der modulare Aufbau macht es Ihnen leicht, Transport und Handling perfekt aufeinander abzustimmen.

Der Baukasten für Ihre Intralogistik

Lean Production Systembaukasten

Der flexible Lean Production Systembaukasten von item passt sich neuen Prozessabläufen optimal an. Das Profilrohrsystem D30 bildet das Grundgerüst für alle Konstruktionen.