Linee di montaggio per la produzione manuale

Modularità, efficienza ed ergonomia: item incrementa la produttività delle aziende, garantendo un flusso di valore continuo e riducendo i tempi di ciclo in modo sostenibile.

Linee di montaggio con item: tutto da un unico fornitore

Con le linee di montaggio item è possibile ottenere un flusso di valore efficiente e continuo. Grazie alla modularità del sistema per postazioni di lavoro, le postazioni di lavoro esistenti possono essere concatenate senza alcuna difficoltà. Le linee di montaggio possono essere adattate e ampliate in modo flessibile, senza dover riconfigurare la linea di produzione. Questo garantisce un’applicazione efficiente ed ergonomica del processo one piece flow o di altri principi della filosofia lean.

Linee di montaggio: esempi di soluzioni per l’impiego pratico

Processi di produzione privi di attriti: con le linee di montaggio pronte all’uso item si è sempre attrezzati al meglio. Le nostre soluzioni campione sono tutte da scoprire.

Scaffalature e carrelli, nastri trasportatori e molto altro ancora

Soluzioni flessibili per la predisposizione dei materiali come nastri trasportatori, scaffalature e carrelli assicurano processi di produzione privi di attriti. In questo modo il materiale è sempre a portata di mano.

Componenti per linee di montaggio nell’online shop

Nell’online shop sono disponibili tutti i componenti necessari per il concatenamento di una postazione di lavoro.

Linee di montaggio con item: esempi di soluzioni orientati alla pratica

Cella a U o semplice concatenamento di più postazioni di lavoro: con gli scaffali di scorrimento e i nastri trasportatori è possibile collegare le postazioni di lavoro e creare linee di montaggio, per una produzione priva di attriti. La totale modularità permette di personalizzare le linee di montaggio in base alle proprie esigenze.

Cella a U con postazioni di lavoro concatenate

Con queste postazioni di lavoro a isola (cella a U di postazioni di lavoro concatenate) si possono applicare alla perfezione i principi come il one piece flow in base al quale un collaboratore segue un pezzo da lavorare lungo l’intera linea di produzione. Il pezzo passa rapidamente e con precisione alla stazione di lavorazione successiva su rulliere. Le scaffalature FIFO assicurano che il materiale necessario sia sempre a portata di mano nel posto giusto.

See the solution in the Online Shop 

Tre postazioni di lavoro concatenate con scaffalatura FIFO

È possibile collegare più stazioni di lavoro con rulliere. Per trasportare rapidamente componenti di produzione da una postazione di lavoro a quella successiva, le stazioni di lavoro possono essere collegate mediante rulliere. Binari di guida sui tavoli garantiscono una movimentazione sicura ed efficiente. Utilizzando gli isolatori, i pezzi e i portapezzi possono essere separati e bloccati in modo sicuro nelle stazioni di lavorazione. Scaffali di scorrimento integrati assicurano inoltre un picking e una predisposizione continui dei materiali.

I vantaggi con le linee di montaggio item

Con le linee di montaggio item è possibile ottenere una movimentazione continua dei materiali e ridurre i tempi di ciclo in modo mirato. Il principio modulare consente di combinare facilmente singole postazioni di lavoro creandone una unica di grandi dimensioni. Un’ampia gamma di soluzioni di predisposizione dei materiali e altri accessori offrono massima modularità, garantendo un preciso adattamento all’operazione di trasporto da svolgere, una perfetta integrazione e l’eventuale ottimizzazione in un secondo momento del layout.

Pronti per principi lean: one piece flow

La fluidità della produzione può essere mantenuta strutturando in modo efficiente i processi di lavoro. Le linee di montaggio item permettono una facile implementazione dei principi lean, come il one piece flow, in base al quale un collaboratore segue un pezzo da lavorare lungo l’intera linea di produzione. Questo viene trasportato in modo efficiente da una stazione di lavorazione a quella successiva tramite una rulliera, evitando così stoccaggi temporanei e tempi di attesa.

Picking e predisposizione efficienti dei materiali con il trasporto sospeso item

Nelle linee di montaggio, componenti con forme complesse, flessibili o non stabili che si annodano facilmente, come cavi o elementi in tessuto, possono essere trasportati sospesi. Grazie alla sua modularità, il sistema per trasporto sospeso item può essere integrato senza alcuna difficoltà.

Maggiori informazioni sulle linee di montaggio

Whitepaper

Informazioni sulla lean production: one piece flow e molto altro ancora

Tempi di ciclo ridotti con il principio pull secondo la filosofia lean: metodi e vantaggi nella guida gratuita.

Whitepaper

Movimentazione sicura dei componenti elettronici sensibili

Una protezione ESD affidabile è importante soprattutto per i componenti elettronici sensibili. Nel whitepaper gratuito sono disponibili indicazioni per proteggere contro le ESD l’intera intralogistica.

Supporto

Siamo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!

Volete realizzare il vostro progetto con item e avete bisogno di una consulenza? I nostri esperti vi supporteranno in tutto il mondo. Trovate la persona di riferimento più vicina.